This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:输出反向的故障模式

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363091/am26ls31-failure-mode-in-which-the-output-is-reversed

器件型号:AM26LS31

您好!

当 AM26LS31中发生故障导致输出反向时、会发生故障模式。 既然我不介意使用数据表中的内部方框图、能否对可能的故障原因有一些意见?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是永久性的吗?

    我只能假设这是由于超过了绝对最大额定值而导致的、通常在某些引脚上过压。 是否有可能使过压到达输入或电源引脚? 输出是如何保护的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    因此、如果这是永久性的、则是一个问题、表明器件出现了某种故障、可能有各种原因。  

    正如 Clemens 还提到的、这可能是由电气过载引起的-是否有任何超出数据表所述信号应用、而且您是否对线路提供保护、如果是、保护情况是怎样的? 我知道您可能无法发布器件连接方式的示意图片段-不过、如果可以的话、我想先深入了解一下这方面的内容会很有帮助。

    此外、您能否拍摄故障器件顶部的图片、以显示器件标识? -我可以使用它来将其追溯到我们的系统中,以确保它是合法的设备。  

    此致!

    帕克·道德森