This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1101L:需要激光二极管驱动器 IC

Guru**** 2372830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362436/onet1101l-laser-diode-driver-ic-required

器件型号:ONET1101L

您能建议任何激光二极管驱动器 IC、它可用于 光纤发射器应用中驱动1550nm 波长和10ns 脉冲宽度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    TI 激光驱动器针对数据通信进行了针对性和验证。 这些器件尚未使用脉冲宽度为10ns 的时钟模式进行验证。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。