This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:如何通过 TUSB3410桥接器获取 SN65DP159 I2C 寄存器的固件?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362074/sn65dp159-how-to-get-firmware-for-sn65dp159-i2c-register-to-set-via-tusb3410-bridge

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TUSB3410

您好!

如何通过 TUSB3410桥接器访问 SN65DP159的 I2C 寄存器?

我认为有一个固件要刻录在连接 EEPROM 的 TUSB3410中、对吗?

您可以向我发送适用于 DP159的固件吗?

谢谢。

阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否使用 EYESCAN 工具在 EEPROM 中不连接到 TUSB3410的任何固件的情况下设置/读取 DP159寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ali、

    TUSB3410是 USB-UART 桥接器、但有一个固件可以将其转换为 USB 转 I2C 桥接器。 请接受我朋友的请求、以便我可以通过私人消息向您发送文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我接受了朋友的请求。

    另一个问题;

    我认为 TUSB3410是一款过时的器件、对吧? 是否有任何可更换的等效器件可以在 DP159上工作?

    谢谢。

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要一个 USB-I2C 控制器、我建议采用总相位 Aardvark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过私人消息发送了文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Vishesh。