This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:TMDS1204:

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204, TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362904/tmds1204-tmds1204

器件型号:TMDS1204
主题中讨论的其他器件:TDP1204

您好!

当我正在寻找 HDMI2.1解决方案时、我碰巧转到了以下主题、我有一个问题。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195218/tmds1204-about-hdmi2-1-certification/4506684#4506684

> HDMI 2.1源端应用的最佳选择是 TDP1204,而对于接收端 HDMI 2.1应用,最佳选择是 TMDS1204。

您能告诉我、为什么您可以说 TDP1204适用于拉电流器件、而 TMDS1204适用于灌电流器件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册了解 TDP1204和 TMDS1204之间的差异、网址为 https://www.ti.com/lit/an/slla598/slla598.pdf。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢您分享信息。

    我对 TDP1204很好奇、因为它具有 DDC 缓冲器、可能无需分立式电平转换器。

    您是否认为将 TDP1204用于受电方配置会带来一些问题?  

    还是像前面所说的那样、使用 TMDS1204更适合接收器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如下所示、您可以在接收端应用中将 TDP1204及其 DDC 缓冲器结合使用、但您将失去仅在 TMDS1204中可用的某些功能。  

    因此 TDP1204和 TMDS1204均可用于拉电流或灌电流应用、归根结底、哪些功能最适合您的系统设计需求。

    谢谢

    大卫