This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:每个数据表提供的 DP83869HM 至 MII 模式设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362926/dp83869hm-dp83869hm-to-mii-mode-setup-per-datasheet

器件型号:DP83869HM

根据  DP83869HM 数据表的第7.4.5节"将 DP83869HM 配置为 MII 模式的步骤:"、 步骤2提到了通过写入寄存器0x1DF = 0x60 (对于铜线)或0x62 (对于光纤)来写入选择 MDI 接口。  这基本上就是将部件置于 SGMII 转 RGMII 桥接模式(1DFh、位6 = 1h)、并将 RGMII_MII_SEL 设置为 MII (1DFh、位5 = 1h)。   进入 SGMII 转 RGMII 桥接模式的 DP83869HM 器件的这种设置是否 需要连接 SON、SOP、SIN 和 SIP 引脚(如数据表中的图7-10所示)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    不会。 根据使用情况、很可能会将 PHY 配置为调整其传统机制、使其在 MII 转 CU/FX 模式下工作。 我建议在 EVM 或定制电路板上尝试、如果还有其他问题、我们可以在稍后的时间进行处理。

    此致、

    格罗姆