Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 根据 DP83869HM 数据表的第7.4.5节"将 DP83869HM 配置为 MII 模式的步骤:"、 步骤2提到了通过写入寄存器0x1DF = 0x60 (对于铜线)或0x62 (对于光纤)来写入选择 MDI 接口。 这基本上就是将部件置于 SGMII 转 RGMII 桥接模式(1DFh、位6 = 1h)、并将 RGMII_MII_SEL 设置为 MII (1DFh、位5 = 1h)。 进入 SGMII 转 RGMII 桥接模式的 DP83869HM 器件的这种设置是否 需要连接 SON、SOP、SIN 和 SIP 引脚(如数据表中的图7-10所示)?