This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:I2C 电压

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362669/lmh0318-i2c-voltage

器件型号:LMH0318

在我的项目 iam 使用这个 lmh0318 IC 它有两个接口 SPI、I2C。对于 SPI、它的电压电平是2.5V;对于 I2C、它可以耐受3.3V 电压、I2C 接口应该是3.3V? 我们能否正常连接到2.5V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 在这种情况下、使用2K 欧姆上拉电阻器。

    此致、Nasser