This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:Tx 和 Rx 上是否都有内部交流耦合电容?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363082/ds280df810-is-there-internal-ac-coupling-caps-both-on-tx-and-rx

器件型号:DS280DF810

DS280DF810ABV 用于我们的原理图中。 我们是否需要 在 DS280DF810ABV 的 RX 上添加外部交流耦合电容器?   

2.对于 DS280DF810ABV、Tx 和 Rx 上是否均没有内部交流耦合电容?   

3.对于  DS280DF810ABW、Tx 和 Rx 上是否均有内部交流耦合电容器?   

 

谢谢。

黄志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    DS280DF810的输入和输出端均具有交流耦合电容。 因此、您无需在器件的输入和输出端同时添加这些引脚。 您列出的选项主要是指订购时每个封装的器件数量。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    明白了。 感谢你的帮助。

    黄志明