This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:与 THVD1452的半双工通信

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, THVD1410, THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363077/thvd1452-half-duplex-communication-with-the-thvd1452

器件型号:THVD1452
主题中讨论的其他器件:THVD1450THVD1410

您好!

当 THVD1452D 的 A 和 Y、B 和 Z 短路时、它看起来像 THVD1410/THVD1450。

以这种方式将 THVD1452用作半双工通信器件是否存在任何问题?

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是问题;半双工收发器本质上以相同的方式实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDdoor:

    克莱门斯是正确的。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    -鲍比