This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1001:替代建议

Guru**** 2950910 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS1, DS90LV011A, DSLVDS1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363193/dslvds1001-alternative-recommendation

器件型号:DSLVDS1001
主题中讨论的其他器件:DS90LV011A、SN65LVDS1 、

大家好、

此 IC 已进入"最晚可采购期限"状态。

原因是什么以及这里是否有任何其他建议?

此外、我正在寻找更快的 trise/tfall 参数。

如果在公共论坛上很难透露信息、请给我发电子邮件。

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDN 推荐使用 DS90LV011A。

    SN65LVDS1支持更高的数据速率、但是实际上并没有更短的上升/下降时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    下面是我们的搜索工具链接、其中我输入了与 DSLVDS1001 (1个发送器、0个接收器、 LVCMOS/LVTTL (输入)和 LVDS (输出))类似的参数。  

     LVDS、M-LVDS 和 PECL IC 产品选择| TI.com

    从器件选项中、您可以查看是否存在与您所需的上升/下降时间相符的器件。

    此致、Amy