This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:dp83tc813r RMII

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC813R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1355398/dp83tc813r-q1-dp83tc813r-rmii

器件型号:DP83TC813R-Q1

您好专家

   我使用 DP83TC813R-Q1与用于 BBU 的 RMII 相连、现在 PCS 环回可以通过示波器捕获环回信号。

   而 MAC 读取什么也不读取。 我的经验是时间问题。 我使用此驱动程序 代码、这是 链接

   我有几个问题:

   1:我在 TRM 中找不到芯片初始寄存器说明。

    

    

   2:驱动程序代码没有任何计时调整操作。 我认为需要从器件树中读取配置参数。 但没有。

    

   3:2位如何设置4位? 那么红色是可以的吗?

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hierry、您好!

    让我检查一下、明天再回来。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hierry、您好!

    您能否读取寄存器0x45D 和0x648并与我分享这些值?

    要回答您的问题、请执行以下操作:

    1. SNLA389中提供了寄存器说明
    2. 如果使用+-50ppm 时钟源、默认情况下不需要时序调整。  
    3. 您用红色填写的内容是正确的。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davie

       Thansk 感谢您的回复,很抱歉,由于 中国假期延迟回复.

       我按照如下方式读取寄存器0x45d 和0x648

        

       因此、寄存器 0x45d 为0x1160、 寄存器0x648为0x160。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hierry、您好!

    感谢您共享寄存器。 您能否分享原理图以便回顾一下?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

       是的、但我们在电路板上发现了一个错误。 固定了。 请忽略。  

       同时、我面临一件奇怪的事情、MDIO 有时无法访问 phy。 电路板温度上升时有更多机会访问 phy (dp83tc813)。

       

    B    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hierry、您好!

    很高兴听到 RMII 问题已解决。

    您分享了一张寄存器写入工作情况的屏幕截图。 MDIO 在哪些情况下无法访问 PHY? 请分享正确和错误的屏幕截图。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

       这是随机的、难以访问 MDIO 上的 PHY。 这很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hierry、您好!

    请参阅 SNLA431、针对读取/写入问题建议了几个调试步骤。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

       谢谢、我们自行检查原理图、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hierry、您好!

    请告诉我您能找到哪些内容、或者我如何提供进一步帮助。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

       我们确认 Phy 处于睡眠模式、因此无法访问、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hierry、您好!

    很高兴听到您找到了解决方案。 如果可以进一步帮助、请告诉我。

    谢谢。

    大卫