This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:上电后、寄存器0和1中的位反相。

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362639/pca9555-bits-in-register-0-and-1-are-inverted-after-power-up

器件型号:PCA9555
主题中讨论的其他器件: TCA9555

大家好、

我的客户遇到 PCA9555的异常问题。 他们发现、上电后、输入寄存器0和1都反相。 在它们将0写入寄存器4和5之后。 输入寄存器0和1变为正常。 你有什么看法吗? 我连接了 SCH 和启动波形:红色是3.3V 电源;黄色是 SDA、蓝色是 SCL。 此外、波形看起来也很奇怪。 原理图显示该器件是 NXP 的器件、但确认他们使用 TI 器件进行此测试、NXP 的器件不存在此问题。

谢谢

韩语

e2e.ti.com/.../riser2_2D00_1_5F00_x16-x16-PCIe-RiserBF_5F00_SCH_5F00_SDV_5F00_PASS2_5F00_20240129_2D00_BOMCHANGE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、  

    PCA9555通常在器件从无 GND 状态供电时会出现 POR 问题。 这会导致内部寄存器与其默认状态不同。 建议使用 具有相同功能但可解决此问题的 TCA9555。

    此致、

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的回复! 客户没有时间在其项目中更改为 TCA。 他们是否可以在上电后立即使用 I2C 清除寄存器4和5以解决此问题?  

    谢谢。

    韩语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    另一个问题是、 我们是否知道器件由哪个电压供电会产生此问题?

    谢谢。

    韩语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    是的、若要解决该问题、它们可以在上电后重新写入所有寄存器。  

    这可能发生在器件由非 GND 供电时。

    此致、

    亚当