This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:IC 功能检查

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362823/ds280df810-ic-function-check

器件型号:DS280DF810

团队成员

我的客户 Accton 在使用 DS280DF810。 我有一些问题希望与您确认、并希望您的帮助。

1.

在 A、B、C 和 D 四个位置不需要交流耦合是正确的吗?

尤其是在位置 C、我们现在有了交流耦合、因此我们应该移除该交流耦合。 这样做对吗?

2.

添加一个问题。 DS280DF810 TX/RX 内部似乎包含串联电容器。 但在这张图片中、红色圆圈内没有电容器。

谢谢。

博彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    1) 1)是的、在这些位置可移除交流耦合、因为 DS280DF810的 RX 和 TX 均具有器件内交流耦合。

    2) 2)我不知道为什么此图未在 TX 上显示交流耦合、但 DS280DF810在 TX 上显示了交流耦合。  我认为该图令人困惑、我们将记下这一点。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    1) DS280DF810ABVT 两侧是否有交流耦合?

    2) DS280DF810ABVT 和 DS280DF810ABWT 交流耦合设计是否相同的 TX/RX 具有交流耦合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3) 3)如果重定时器已经有内部电容器、如果我们放置外部0.1uf、是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)是的、正确。

    2) 2)是的、正确。

    3)我们预计不会有任何问题。  这种情况很常见、因为重定时器用于前端口应用并且 SFP 模块具有板载交流耦合。

    谢谢。

    德鲁