This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:CAN 控制器产品选择

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1, TCAN4550, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363713/tcan4550-can-controller-product-selection

器件型号:TCAN4550
主题中讨论的其他器件:TCAN4551-Q1、、

团队、  

我的客户希望找到一个 CAN 控制器、电源需要3.3V、CAN 通过 SPI 连接微控制器。 该器件不应包含 CAN 收发器功能、仅包括 CAN 控制器。 您能帮助推荐一个解决方案吗? 谢谢!

此致、

强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    我们没有可通过3.3V 供电的独立 CAN 控制器 IC、也没有集成收发器。

    TCAN4550、TCAN4550-Q1和 TCAN4551-Q1器件是具有 SPI 接口的 CAN 控制器的唯一选择。  遗憾的是、它们都有一个集成的收发器、并且由于集成的5V LDO 为 CAN 收发器供电、所以它们都需要大于3.3V 的电源电压。  但是、如果它们可以提供至少6V 的电源电压、则可以绕过内部收发器、从而可以将这些器件用作连接到外部收发器的控制器。

    此致、

    乔纳森