This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:显示屏 Riverdi RVT70HSTNWN00上无视频输出

Guru**** 2972270 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358648/tfp401a-no-video-output-on-display-riverdi-rvt70hstnwn00

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件: TFP401

您好!

我目前正在开发一个定制板、带有通过 HDMI0直接连接的 Raspberry PI CM4。

没有电缆,差分对 直接从 CM4路由 到 TFP401A IC,以驱动7英寸1024*600 IPS 显示屏(Riverdi RVT70HSTNWN00  https://download.riverdi.com/RVT70HSTNWN00/DS_RVT70HSTNWN00_Rev.1.2.pdf)

问题是我根本没有视频输出。

HDMI 信号来自 Raspberry、TFP401A 似乎输出数据、但显示屏保持黑色、测得的输出时钟为24.5MHz (输入 HDMI 时钟49MHz)。

配置:

OCKINV = LOW

PD / ST /像素/ STAG = HIGH

我的原理图如下:

此致、Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    很抱歉响应延迟、此主题最初分配给了错误的人员。  

    您能否确认您使用的是哪个版本的 HDMI? 输出 HDMI 2.0的 Raspberry PI Compute 4、但您在 E2E 中使用的似乎是 HDMI 1.0。

    在数据表中:

    H_TOTAL = 1344         刷新率= 60Hz

    总计 = 635

    像素时钟= H_TOTAL * V_TOTAL + RR = 1344 * 635 * 60 =  51,206,400

    应看到的像素时钟为51.2 MHz。 由于某种原因像素时钟几乎减半。

    TMDS 时钟=(Pixel_clock * 24bpp *(10/8)编码)/(3个通道* 40个 HDMI 2.0时钟)

    TMDS 时钟=(51.2 MHz * 24 * 10/8)/(3*40)= 12801600

    TMDS 时钟应为12.8MHz、

    在 HDMI 侧似乎计时已关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很可能发现了这个问题、蓝色通道连接到奇数像素输出、而绿色和红色通道连接到 TFP401的偶数像素输出。

    由于引脚像素高、像素时钟以24.5 MHz 而不是49MHz 运行。 HDMI 时钟在49MHz 处测量。

    我将仅进行 PCB 修改(使用凸起导线)以正确地重新布置蓝色通道、并告知您结果。

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK 听起来不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我的去耦是否正确? (在每个 VDD 引脚上采用铁氧体磁珠+ 2x4.7uF + 100nF 电容器)、分别适用于 OVDD、AVDD、PVDD 和 DVDD

    我在芯片 VDD 引脚附近使用100nF 电容器、但数据表有时会指定10nF、有时指定100nF。 还有什么比这更好的呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实现效果很好。 在决定放置什么电容器时、必须考虑系统电源噪声。 100nF 是一个通用值、它会占电源线上的大部分噪声频率。 您需要在电源平面上进行噪声测量、隔离噪声最高的频率、并滤除这些特定频率。

    使用您已实现的100nF 就可以了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,最后一个问题:要配置引脚(ST、stag、pixs 等),可以直接上拉至 GND 或 VDD 或要求使用电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议在控制引脚上添加上拉和下拉电阻器或开关、因为您能够轻松更改设置、这样可在 PCB 上提供更大的灵活性。 如果您将引脚直接连接到接地平面或电源平面、则无法轻松更改电路板配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经修改了大管导线、将蓝色通道正确地重新连接到偶数输出。

    我终于得到了一个图像,颜色很好,但图片被转移。

    HDMI 输出似乎良好 、并且可以与非常相似的显示屏(Waveshare 7英寸1024x600显示屏还使用 TFP401作为接口 IC)配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将像素更改为低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请尝试更改 HDMI 输出分辨率、以查看它是否会改变外观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以就是 HDMI 输出时序关闭了。

    经过对 EDID 文件进行大量测试和错误(尤其是 H 和 V 前沿时序)后、我最终得到了正确的时序、图像现在完美且居中。

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,很高兴听到它!