This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] PCIe 转接驱动器是否支持差分通道的极性反转?

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363995/faq-do-pcie-redrivers-support-polarity-inversion-of-differential-channels

器件型号:DS320PR410

PCIe 转接驱动器是否支持差分通道的极性反转? 这会如何影响 PCIe 转接驱动器的原理图和布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCIe 转接驱动器本身并不支持协议。 因此、它们无法确定"正"和"负"输入、因此在 PCIe 应用中使用时、它们对其差分通道上的极性反转不敏感。

    根据 PCIe 规范、极性反转在协议层上完成。 PCIe NRZ 数据极性不敏感。 为简化原理图/布局设计、这意味着您可以在交流耦合后将 PCIe 转接驱动器的负极端子连接到器件的正极端子(反之亦然)。 然后、PCIe 协议将在训练 序列有序集(TS1和 TS2)期间进行相应调整。 请注意、极性反转始终由 PCIe 接收器(根复合体和/或端点)处理、而不是由发送器处理。 所有 PCIe 通道均支持独立极性反转。

    请注意、当 PCIe 转接驱动器在非 PCIe 应用中使用时、极性反转取决于器件使用的协议。 应注意确保如果在非 PCIe 应用中需要极性反转、则协议支持此设计。  

    此致!
    大卫