This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:A 侧低压

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363788/tca9509-low-voltage-on-a-side

器件型号:TCA9509

专家、您好!

我的客户想知道侧面的低电平电压是否必须在110-150 m V 范围内? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    是的、A 侧的低电压可能处于或低于 VILC 规格电压。 典型值为150mV、但我建议尽可能设计110mV、以确保该器件可以正确地将低逻辑信号从 A 侧传递到 B 侧。  

    此致、

    泰勒