This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:DS90UB926/DS90UB928兼容问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363887/ds90ub929-q1-ds90ub926-ds90ub928-compatible-question

器件型号:DS90UB929-Q1

大家好、

我的客户有一个新项目、他们可以从其他一级供应商那里获得该项目。

先前的设计是 DS90UB926-Q1、我的客户将替换为928。

SER 器件是 DS90UB929-Q1。 由于 FPD3中没有太多的寄存器设置、他们想知道 SER 端在更换后是否需要任何更改。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如果 DES 更改为928、SER 侧将不需要任何变化。 如果929接收到有效的视频输入、928将自动锁定至929输出。

    此致!

    插孔