This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575:输出低于预期

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245, TCA9539, PCF8575, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363449/pcf8575-output-is-lower-than-expected

器件型号:PCF8575
主题中讨论的其他器件: TCA9535、SN74LXC8T245和 TCA9539

我目前正在尝试控制一组 MOSFET、以便能够驱动多个螺线管。 我使用来自 particle.io 的硼作为主板、PCF8575作为我的 I/O 扩展器、MAX3004作为电平转换器、PSMN5R4-25YLDX 作为我的 MOSFET (请参阅附加的图像)。

我遇到的问题是、PCF8575的输出低于3.3V 标记。 大约为2V。 MAX3004的输出略低于3V。 因此、MOSFET 从不导通。 我读到 PCF8575提供一个"软"高电平状态、但是这是否意味着、在这个情况下、它甚至不能达到3.3V?

在实验中、我发现、如果我旁路180欧姆电阻器通向 MOSFET、我可以使 MOSFET 在无负载的情况下导通。 但它不会进行切换。

我不是很确定我应该如何解决这个问题,如果有人有建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCF 具有准双向 I/O、即输出高电平被弱驱动、以便其他器件可以覆盖电压。
    最好使用具有可配置 I/O 的器件、如 TCA9535。

    我怀疑 MAX3004能否驱动 MOSFET 栅极(其产品说明书尚不明确);SN74LXC8T245具有足够强的缓冲输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    正如 Clemens 所说、该器件具有软高电平状态、允许在从外部驱动时将高电平输出拉至低电平。  

    我们可以看到拉低能力 要有效得多。  

    TCA9535 IO 扩展器具有更强的 IOH 功能。 用于9535的 IOH 可以拉取电流的10mA、其强度是 PCF8575的10倍。  

    为了解决此问题、我建议迁移至与 TI 不同的 IO 扩展器。 最好是 TCA 系列、TCA9535、TCA9539等  

    此致、

    泰勒