This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06-Q1:TPD4E05U06-Q1的仿真模型

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363384/tpd4e05u06-q1-simulation-model-for-tpd4e05u06-q1

器件型号:TPD4E05U06-Q1

团队、您好!

我获得了 TPD4E05U06-Q1的 S 参数模型、 并用于仿真。 关于连接、我有以下疑问。

1. 1个引脚连接到信号;2个引脚连接到 GND。 在这种情况下、我在接收器端没有获得波形、

2. 1个引脚连接到信号,2个引脚连接到另一端的同一信号。 在这种情况下、我将在接收端获得正确的波形。

在上述两种情况中、哪一种是正确的?

此外、我们是否具有该器件的 SPICE 模型?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    请在此处查看 PSPICE 模型: e2e.ti.com/.../TPD4E05U06_2D00_Q1.zip

    关于连接问题、查看数据表中该器件的引脚排列、可以看到第二种情况是正确的。 请查看下面的引脚排列:

    如果您有任何问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛