This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:CAN't Link up

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361159/dp83825i-can-t-link-up

器件型号:DP83825I

您好!

即使连接 LAN 电缆、也可能无法建立链路。
(有时它会建立链路,连接目的地就是路由器)

经过尝试、在自举配置中、
A-MDIX=禁用自动 MDIX
A Neg_Dis =自动协商禁用

如果我将其设置为,我可以进行连接而不会出现任何问题。
在 A-MDIX 和 A Neg_Dis 被启用时、不发生连接有什么可能的原因吗?

我附上了 DP83825I 器件的电路图。

如果有任何问题、请告诉我。

此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    据我所知、您认为如果 PHY 禁用了自动协商和自动 MDIX、那么它会进行链路连接、但在设置这些设置期间、PHY 无法实现链路?

    链路伙伴是什么? 也处于自动协商和自动 MDIX 启用状态、还是也处于禁用状态?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerome-San、

    路由器的自动协商和自动 MDIX 均已启用。
    下面列出了我们客户使用的路由器。

    路由器的自动协商和自动 MDIX 均已启用。
    下面列出了我们客户使用的路由器。

    供应商:I-OData
    型号:ETG3-R
    千兆兼容有线 LAN 路由器
    https://www.iodata.jp/product/lan/router/etg3-r/spec.htm

    供应商:I-OData
    型号:ETG3-R
    千兆兼容有线 LAN 路由器
    www.iodata.jp/.../spec.htm

    如果您需要任何其他信息、请告知我们。
    我们将再次与客户确认。

    此致、
    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi-San:

    您能否在所述的两种状态下提供 PHY (寄存器0x0-1F、0x467)的寄存器转储:启用自动协商/MDIX (无链路)和强制配置(有链路)?

    所有链路伙伴(笔记本电脑、其他以太网端口、甚至设计的另一个实例)上是否都存在此行为?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerome-San、

    感谢您的支持。
    我将在收到客户的信息后通知您。

    此致、
    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi-San:

    感谢您的更新。 我期待进一步的消息。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerome-San、

    我已收到客户的注册信息。
    很抱歉给您带来麻烦、如果您能给我一些建议、我会很感激。

    ================================
     PHY 的寄存器内容(寄存器0x0-1F、0x467)。

    在搭接配置中禁用 A-MDIX 和 A Neg_Dis 时为①Registers μ A
    在搭接配置中启用 A-MDIX 和 A Neg_Dis 时为②Registers μ A
    ①和②是启动和设置 IP 地址后的状态。
    (未连接到路由器)

    此外、在②状态下连接到路由器后、当链接成功且失败时、我们还会向您发送寄存器内容。
    ③Enable A-MDIX 和 A Neg_Dis、链接成功时注册
    ④启用 A-MDIX 和 A Neg_Dis、链路失败时注册

    这种情况也发生在终端客户。
    很遗憾、我不知道连接伙伴的详细信息。
    ================================

    e2e.ti.com/.../_6024_Straps-Configuration_5F00_A_2D00_MDIX_FB30_ANeg_5F00_Dis_3D00_disable.txt

    e2e.ti.com/.../_6124_Straps-Configuration_5F00_A_2D00_MDIX_FB30_ANeg_5F00_Dis_3D00_enable.txt

    e2e.ti.com/.../_6224_Straps-Configuration_5F00_A_2D00_MDIX_FB30_ANeg_5F00_Dis_3D00_enable_5F00_after_5F00_lan_5F00_connect_5F00_link_5F00_success.txt

    e2e.ti.com/.../_6324_Straps-Configuration_5F00_A_2D00_MDIX_FB30_ANeg_5F00_Dis_3D00_enable_5F00_after_5F00_lan_5F00_connect_5F00_link_5F00_failure.txt

    此致、
    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi-San:

    遗憾的是、我需要更多有关第3项和第4项之间差异的信息才能继续前进。 这两个转储(寄存器0x0、0x4)之间的设置似乎相同、因此 DUT 的配置相同。  

    此致、
    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerome-San、

    根据您的说明、我们要求客户再次检查寄存器的状态。

    ========================================

    当我检查时、似乎软件已经将 BMCR 的位12覆盖为0x0至1。
    在初始设置和通信期间会覆盖该参数。
    我已经在使用 RST_N 启动和复位之后立即附加了寄存器内容⑤。

    在此图中、LED0 (A Neg_Dis)在 strap 配置中固定为1:H、当 IC 启动时、
    0x0:BMCR 的 Bit12 (自动 Negotiation_Enable)似乎可以设置为0。

    进一步调查表明、即使0x0:Negotiation_Enable 位12 (自动 MCR)被覆盖为1、链路是否成功也会根据 LED0引脚的状态(1:H 固定或0:L 固定)而变化。
    如果1:H 被修复、表示当前链路100%成功。
    如果0:L 被修复、链接将在大约70%的时间内失败。

    ========================================

    e2e.ti.com/.../_6424_Straps-Configuration_5F00_A_2D00_MDIX_FB30_ANeg_5F00_Dis_3D00_enable_5F00_after_5F00_register_5F00_reset-.txt

    根据 LED0引脚的状态、链路成功或失败的行为是否正确? (对不起、我不明白。)

    此致、
    广志