This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:与 DSI 和 LVDS 输入兼容

Guru**** 2385200 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362017/hd3ss3212-compatibility-with-dsi-and-lvds-input

器件型号:HD3SS3212

大家好、

我想知道  HD3SS3212是否能够无缝地接收 LVDS 和 DSI 输入?

我是否需要注意 LVDS 和 DSI 的任何设计规则?

此致、

詹尼特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jenitt,

    HD3SS3212是一款双通道多路复用器、

    但是、LVDS 和 MIPI 都需要两个以上的通道。 您能否更好地解释您的系统/展示方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在设计符合 SMARC 规范的电路板。 根据、显示引脚与 LVDS 和 DSI 进行多路复用。 因此、我正在寻找能够动态为我提供单独 LVDS 和 DSI 线路的 IC。 因此、寻找同时支持 LVDS 和 DSI 协议的多路复用器 IC。

    附上了方框图供参考。

    此致、

    Jenitte2e.ti.com/.../LVDS_5F00_DSI.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jenitt,

    我可以确认 MIPI 和 LVDS 的电气规格兼容、但我的团队的产品系列中没有此类多路复用器。 在此应用中使用 LVDS 多路复用器应该没问题、我将把这分配给正确的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vishesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenitt:

    Unknown 说:
    我想知道  HD3SS3212是否可以无缝地输入 LVDS 和 DSI?

    根据数据表、此多路复用器与 MIPI DSI 和 LVDS 兼容:

    Unknown 说:
    我需要注意 LVDS 和 DSI 的任何设计规则吗?

    设计应遵循高速信号布线的标准最佳实践。 如果您愿意、我们可以在设计更进一步时提供原理图和布局审阅。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入。