This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:两侧均在1.65V 下工作

Guru**** 2929310 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363283/tca9548a-operation-at-1-65v-on-both-sides

器件型号:TCA9548A

您好!

我计划在我们的其中一个设计中使用 TCA9548APW、如下所示:

有8个相同的从器件、 其 I2C 的最小值/典型值/最大值规格如下:

由于 TCA9548APW 的数据表指出"如果主器件和所有从器件在相同的电压下工作、则 VDPUM = VDPUX = VCC。" 而且 TCA9548APW 能够在1.65V 至5.5V 的电压范围内运行、我会将 V_I2C 设置为1.65V、这不是从器件的典型值、但处于限值范围内。 您能否评论一下这个配置可以在1.65V 下工作(我担心、因为它处于最小值)。 在此、 PCB 上最长的 SCL SDA 线约为20cm、 I2C 将在标准模式下运行。 4.7k 上拉电阻允许高达250pF。  由于总线电容的原因、如果需要、上拉电阻值可以降至2.2k。

对于 TCA9548A 的 VOL、以下操作会让我有点困惑:

TCA9548A 的 VOL 是否有类似0.4V 的最大值、或者如图所示、它在1.65V 下是否可以升至0.7V?  

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.65V 是1.8V±0.15V 电源的最坏情况。 只需使用1.8V 电压。

    TCA9548A 是一款无源开关。 闭合开关的行为类似于电阻器;输出电压是输入电压加上开关上的压降。

    为了避免 VOL 增加过多、请尽量减小电流、即使用弱上拉电阻器。 在电路中、流经开关的电流约为0.4 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用1.65V 电压的原因是它处于 TCA9548A 的限值范围内、且处于从器件的限值范围内。 从器件以1.5V 的电压进行通信、但1.65是可接受的。 如果我在上拉电阻为1.8V、它将无法与从器件通信。

    如果我的电源能够提供正好为1.65V 的 VCC = VDPUM = VDPUX、它应该会按预期正确运行、即使是最坏的情况也是如此?

    您是说在中、使用1.65V 的4.7K 上拉电阻器时发生了0.4mA?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许1.65V;不允许1.649V。

    是的、当一侧的器件将线路拉低时、流经另一侧上拉电阻器的电流也流经开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selim:  

    看起来 Clemens 已经在这里提供了一个解决方案、该主题标记为"已解决"。 在这里、您还有其他需要帮助的地方吗?

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为为 VCC 提供1.8V 电压并将 VDPUM 和 VDPUX 上拉至1.65V 或1.5V 的做法会更加可靠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电压为1.5V 时、可使用高达2.5V 的任何 VCC (请参阅图14)。