This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:充电行为异常

Guru**** 2839780 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362439/tusb320-unusual-charging-behavior

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件:TPS61023

您好、先生!

我一直在为我的应用在 DRP 模式下使用 TUSB320、并将 TPS61023用作升压转换器。 我的电池充电电路工作良好。 但当我尝试给手机等外部设备充电时。 有些手机会显示充电状态、但可以选择慢速充电。 而另一部手机甚至不提供充电状态。 需要注意的是、我目前已将 CC 引脚配置为1.5A。 但当我将其更改为3A 时、没有任何器件显示充电状态。 请在这方面协助我。 我附加了原理图和 PCB 布局。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    感谢您的联系。 您能否以 PDF 格式共享原理图? 您在显示的图片中很难看到详细信息和网络名称。

    我有几个问题需要更好地了解这个问题:

    Unknown 说:
    某些电话显示充电状态但提供慢充选项。 而另一部手机甚至不提供充电状态

    1.在您的情况下、某些手机会充电、而某些手机会在电流模式设置为1.5A 时不充电?

    Unknown 说:
    当我将其更改为3A 时、没有设备显示充电状态

    2.当您为3A 配置 CURRENT_MODE 时,您的手机根本无法从端口充电?

    3.如何控制 C 型 VBUS? 仅当 TUSB320上的 ID 变为低电平时、才应启用 VBUS。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的观看。 是的、我以 PDF 格式共享我的原理图、以便您查看。

    e2e.ti.com/.../CO_5F00_Detector.PDF

    您的问题的答案如下。

    在您的情况下,某些电话会充电,而某些电话则在当前模式设置为1.5A 时不会充电?

    1.可以,我已将电流模式设置为1.5A (下面为配置当前模式附加了代码片段)。 实际上我正在测试我的电路,所以我连接了一个手机从小米 Redmi 注12。 而另一部手机是来自 Apple 的 Iphone15。 连接电缆时,小米 手机显示充电状态,但大约1分钟后,会显示一条消息,说"手机充电缓慢。 请检查您的电缆或充电器"。 而另一方面、Apple 设备甚至不会显示充电状态。 我还连接了三星手机它也显示慢充电状态. 不过、我已经检查了 VBUS 的电压、它们大约为5.07V。

    void usb_currentseler()

    {

    uint8_t data = 0x40;

    HAL_I2C_I2C2 Mem_Write (&hi2c2、(0x60<<1)、0x08、1、&data、 11000);

    当您将 current_mode 配置为3A 时,您的手机根本无法从端口充电?

    2、前面说过手机充电慢,所以我设置电流模式为3A,但现在我设置了连接小米设备,但没有充电。 我还连接了一些其他设备、但根本没有充电迹象。 我还可以了解到、TPS61023无法提供3A 电流、但能提供1.5A 电流、因此 TUSB320无法提供所需的电流来为手机充电。

    如何控制 Type-C VBUS? 仅当 TUSB320上的 ID 变为低电平时、才应启用 VBUS。[/报价]

    3、我目前在设计中已经拉高了 ID 脚。 所以它很高。 我通过使用 CC 引脚来控制 VBUS。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    从原理图中看、您的5V 电源轨和 Type-C VBUS 之间没有 VBUS 开关:

    在 Type-C 端口中、应仅在 CC 线路上建立连接后才应用 VBUS。 完成该连接后、我们的 TUSB320会将 ID 引脚拉低。 当 ID 为低电平时、VBUS 开关应采用 VBUS。  以下是 有关如何使用 TUSB320控制 Type-C 端口上的 VBUS 的良好资源。

    为什么 TUSB320无法提供所需的电流来为手机充电[/报价]

    TUSB320不向 Type-C 端口提供电流。 CURRENT_MODE 引脚只会告知连接的器件 VBUS 上预期的电流是多少。 实际的 VBUS 将通过 VBUS 开关和电源提供。

    您能展示一下从电源到 Type-C VBUS 的电源路径方框图吗? 我希望确保我没有错过原理图中的任何内容。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您的帮助、但我需要让一些事情变得更简单、目前 R59是 DNP。 而 P1是配置焊盘、可在5V_1.5A 和5V_3A 电源之间进行选择。 目前我正在使用5V_1.5A、因此 焊接了电源和5V_1.5A。 为了更好地理解、请附上图片。

    我看不到5V 电源轨和 Type-C VBUS 之间的 VBUS 开关:

    在软件中使用 TUSB320寄存器进行切换。 但也添加了一个小电路、表明何时提供 VBUS。 外部设备仅在以下情况下充电(提供 VBUS): EXT_DEV_CHRG_EN 设置为高电平。  我将附加一个代码片段和开关电路、以便您进行审阅。 谢谢。

    如果您在原理图或代码中发现任何错误、敬请告知。 所以我可以修复它。 目前我的问题是某些设备正在充电、而某些设备没有充电。 不过、我已经读取了 DEVICE_ID 并正常运行。

    uint8_t usb_cabledetect_statedetect ()

    {

    uint8_t wr_addr[3]={0x08、0x09、0x0A};

    uint8_t cable_nd_state_detection[3];

    uint8_t 标志= 2;

    for (int i=0;i<3;i++)

    {

    HAL_I2C_I2C2 Mem_Read (&hi2c2、0x60<<1、wr_addr[i]、1、&cable_nd_state_detection[i]、 11000);

    if (cable_nd_state_detection[1]& 0x40)//外部设备充电

    {

    HAL_GPIO_WritePin (EXT_DEV_CHRG_EN_GPIO_Port、EXT_DEV_CHRG_EN_Pin、GPIO_PIN_SET);

    HAL_GPIO_WritePin (CHG_EN_GPIO_Port、CHG_EN_Pin、GPIO_PIN_RESET);

    标志=1;

    否则、if (cable_nd_state_detection[1]& 0x80)//电池充电

    {

    HAL_GPIO_WritePin (EXT_DEV_CHRG_EN_GPIO_Port、EXT_DEV_CHRG_EN_Pin、GPIO_PIN_RESET);

    HAL_GPIO_WritePin (CHG_EN_GPIO_Port、CHG_EN_Pin、GPIO_PIN_SET);

    标志= 0;

    否则//无

    {

    HAL_GPIO_WritePin (EXT_DEV_CHRG_EN_GPIO_Port、EXT_DEV_CHRG_EN_Pin、GPIO_PIN_RESET);

    HAL_GPIO_WritePin (CHG_EN_GPIO_Port、CHG_EN_Pin、GPIO_PIN_RESET);

    返回标志;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    我没有意识到 D7未被填充。 感谢您的澄清。

    看看 VBUS 开关电路、当 T4变为高电平时、您的 EXT DEV CHRG EN 将驱动 T4。 这将把 T5上的栅极拉至 GND 并 启用 VBUS 开关。 我假设这意味着  EXT DEV CHRG EN 信号为 高电平有效(当信号为高电平时提供 VBUS)。 您能确认吗?

    如果是这种情况、我不明白 在器件断开后、T5的栅极如何被上拉以禁用开关。 当 EXT DEV CHRG EN 信号变为低电平并禁用 T4时、T5的栅极将是悬空节点。 您能否检查以下各项:

    1.插入设备时, 您是否看到 T5 (和 VBUS)已启用?

    2.当您分离设备时,您是否看到 T5 (和 VBUS)被禁用?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    EXT dev CHRG EN 信号处于 高电平有效

    是的、  EXT DEV CHRG EN 是一个高电平有效信号。

    T5的栅极将是一个浮点节点

    是的、您很正确、一旦器件已连接(VBUS 已启用)、但当器件因 T5栅极的悬空状态而断开时(VBUS 仍启用)。 我认为这是我这边关于电源开关的问题!!.

    关于如何使电流电路在充电方面正常工作的任何建议。 我会在不久的将来修改原理图。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    您可以向 T5的栅极添加一个弱上拉电阻器。 这会在禁用 T4并禁用 VBUS 时将 T5的栅极拉至高电压。

    我希望这对您有所帮助。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩