This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:输入眼图要求

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364636/ds100br210-input-eye-requirements

器件型号:DS100BR210

您好!

我正在尝试在使用 DS100BR210的 hyperlynx 中运行信号完整性检查。 我已正确设置模型、但是从数据表中可以看出、难以理解  DS100BR210输入端的眼宽和高度要求。 我知道这可能在一定程度上取决于均衡器的配置方式、但我想了解确定 SI 通过/失败的方法。  

谢谢。

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    从 DS100BR210的角度来看、没有"通过"或"失败"眼图张开的定义。 此转接驱动器只需将手动可选的 EQ 增强、去加重和 VOD 设置应用于输入信号。 通过/失败眼图张开度要求通常由与特定应用或用例相关的规范或标准定义。

    此致!

    卢卡斯