This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:基于 VDPUM 和 VDPU 的 VCC 范围

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364593/tca9548a-vcc-range-based-on-the-vdpum-and-vdpu

器件型号:TCA9548A

大家好、

我的客户 有一份 TCA9548A 应用、我想向您询问:

主侧 VDPUM=3.3V、

从侧 VDPU0=3.3V、VDPU1=1.8V、

可以让 VCC = 3.3V 吗? 如果不是、可以让 VCC = 2.5V 还是 VCC = 1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matt、

    Vpass (V)电压需要等于或低于最低总线电压。 因此、在本例中、您的最低 总线电压为1.8V。 在3.3V 时、图14上的 vpass 看起来正好处于2V。  
    在2.5V = VDD 时、Vpass 约为1.5V、甚至在1.8V 下更低、因此这两个电压应该可以正常工作、但3.3V 电压不会正常工作。  

    谢谢。
    Rami