This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:开关模式

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA39306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364575/tca39306-in-switch-mode

器件型号:TCA39306

大家好、

 在开关模式下使用 TCA39306、并且客户 将 VREF2连接到 VCC_LowTemp (3.3V)并将 VREF1启用到 VCC_HighTemp (3.3V)时、您是否看到任何问题?

如果 VREF2和 EN 接地、而 VREF1仍为3.3V、则会出现问题、
一旦系统达到特定温度、便会禁用 Low Temp VIO。

对于 芯片 ESD 二极管上可能出现的反向供电谷、此问题是否存在?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stefan、

    TCA39306可以用于开关模式、是的(有关示例用例、请参阅第8.1.5节)。 在 VREF2和 EN 进入 GND (0V)的情况下、通道 FET 将处于截止模式、且 I/O 将被禁用。 无需担心通过 ESD 二极管反向供电。  

    如有需要、请随时分享一份原理图以进行进一步阐述。  

    此致、

    插孔