This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9537:TCA9537

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364502/tca9537-tca9537

器件型号:TCA9537

您能否确认 TCA9537DGSR EFT 等级? 是2kV pass 还是4KV pass?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    数据表的第6.2节列出了 HBM、CDM 符合 JEDEC 标准的 ESD 等级。  

    此致、

    泰勒