This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:LIN 端子输出电压

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364515/tlin1021a-q1-lin-terminal-output-voltage

器件型号:TLIN1021A-Q1

团队成员

LIN 的显性低电平输出电压相关。
数据表显示 Max=VSUP*0.2V,但我想知道实际值。
如果可能、您能否告诉我典型偏差和标准偏差(σ)的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rui、您好、

    感谢您向 E2E 提出问题。

    我可以访问的特性数据表明、LIN 端子的最坏情况 Vol 出现在建议工作范围内的最低温度和 Vsup 值。 在这些条件下、测得的 Vol 略高于0.15 * Vsup。 遗憾的是、在没有保密协议的情况下、我们无法共享该特性评定数据的标准偏差信息。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特