This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:DS160PT801X16EVM

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801X16EVM, LMK00334, DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363534/ds160pt801x16evm-ds160pt801x16evm

器件型号:DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件: LMK00334DS160PT801

您好!

我需要  DS160PT801X16EVM 模块的板级配置文件。 我们将 在测试板中使用您的 LMK00334器件并想评估您的布局。

此致、

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请通过 此处的链接请求访问 DS160PT801X16EVM 的这些文档

    此外、 LMK00338EVM (用于 LMK00334的 EVM)也可能为您提供有用的参考

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要查看 DS160PT801X16EVM 和 LMK00334EVM 的电路板文件、因为我们要查看 PCIe 卡的布线方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的澄清。

    您很快将收到一封电子邮件、其中包含有关如何访问 DS160PT801的安全文件夹的说明。

    此致!
    大卫