This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431:引脚排列

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4431, THVD4431EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363311/thvd4431-pinout

器件型号:THVD4431

您好!

我查看了 THVD4431元件的引脚排列。

我看到 THVD4431数据表和评估板原理图(THVD4431EVM)之间存在差异。
引脚16在数据表中是 NC、在 THVD4431EVM 原理图中用符号表示为 VIO。 引脚9在数据表中是 VIO、在 THVD4431EVM 原理图中是 VCC 符号

对于引脚9和引脚16、我应该怎么做?

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    数据表是正确的。 EVM 最初支持 THVD4431与现在发布的引脚不同、而在 EVM 开发结束时引脚更改出现、因此两种材料型号最终都受支持-我理解这可能会令人困惑、因为这在这样的电路板上并不理想。  EVM 文件中 THVD4431的原始原理图符号是旧材料。  

    EVM 支持两种不同的引脚排列、因为 THVD4431的原始预量产材料的引脚排列略有不同、并且某些电路板可能使用原始引脚排列- EVM 用户指南在跳线表中提到了这一点。  

    跳线 J28和 J29可配置为支持旧材料或新材料。 某些 EVM 上可能具有较旧的材料-我不确定您使用的板上哪一种-但如果您能在板上拍下 THVD4431顶部的照片、我应该能够确认器件正在使用的引脚排列。 对于 THVD4431的任何生产材料、您目前可以购买引脚16未连接、引脚9为 VIO (如数据表中所示)。  

    因此、如果您可以在 EVM 上上传器件图片、以便我能够验证您拥有的是哪个版本-很可能这是最新的材料、但您也可能拥有最早的一款电路板。  

    如果您有任何其他问题、请告知我!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供信息。
    您回答了我的问题、数据表是正确的。

    此致、


    Rob