This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:EQ 增益控制寄存器

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363004/ds320pr810-eq-gain-control-register

器件型号:DS320PR810

您好!

我发现、EQ 增益控制寄存器使我们能够设置 EQ 1级旁路、以禁用或启用旁路。

  1. 这是否意味着我可以绕过均衡器并获得等效的0dB 增益而没有均衡器?
  2. "1 BYPASS"是什么意思?

此致、

仁志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitosi-San、

    我想澄清一点、"eq_stage1_bypass"字段控制特定的 CTLE 放大器、在我们的 DS320PR810 GUI 中被称为"EQ Boost 1 (二阶)"。

    未启用旁路时、该放大器也由"eq_profile_3:0"字段控制、它与通用的"EQ Boost 1"放大器不同。

    这是否意味着我可以绕过均衡器并获得等效的0dB 增益而没有均衡器?

    启用"Eq_stage1_BYPASS"字段后、将绕过"EQ Boost 1 (二阶)"放大器。 但是、您可以在图中看到的另外两个放大器("EQ Boost 1"和"EQ Boost 2")始终处于信号路径中、没有旁路模式。 即使将这两个放大器都设置为0、它们仍将提供约4dB @ 16GHz 的少量总 EQ 增强。 您可以看到、这是与数据表的表7-1中的 EQ 指数0相关的组合、表示器件可提供的最小均衡量。 因此、不存在真正的器件级旁路。

    Unknown 说:
    " 1 bypass"是什么意思?

    当"Eq_stage1_BYPASS"字段设置为1时、会绕过"EQ Boost 1 (二阶)"放大器。 当此字段设置为0时、放大器处于活动状态、强度由"Eq_profile_3:0"字段控制。

    对于大多数客户来说、通过 EQ 指数系统控制器件均衡就足够了、这是放大器设置的预先组合、构成从最小值到最大总均衡的渐进步长。 研究和更改各个放大器设置是复杂的、通常没有必要、尤其是在早期测试期间。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Su-san,

    感谢您回答我的问题、并进行了详细的解释。
    我知道 DS320PR810具有两个  EQ 级。  ㏈两个 EQ 的组合、您可以得到4dB 到22 μ A 的电流。
    实际上、我在表7-1  DS320PR810数据表中错过了  该内容、当将 SMBus/I2C 与 EQ0一起用于 EQ2时、需要控制 DS320PR810的该寄存器。
    因此、即使我们旁路第1级、最小升压也为4dB、如表7-1中所示。

    此致、

    畠山仁