This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:上行接口

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363758/tusb8020b-upstream-interface

器件型号:TUSB8020B
主题中讨论的其他器件: TUSB7320

尊敬的 TI:

我正在寻找双端口 USB3.0集线器 IC。

由于芯片限制、我无法在上行侧使用 USB3.0。 SoC 仅支持 USB2.0 1端口或可以使用 PCIe2.0。  

您能否推荐 可以使用 PCIe 或其他接口实现 USB3.0双端口的产品?

谢谢

李锡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS 用户好:

      我们有 两个端口集线器 TUSB4020B 、 仅支持 USB2。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:  

    当上行是 USB2.0时、是否可以将 TUSB8020B 设计为下行 USB3.0 2端口?  

    此外、我发现 TUSB7320可以支持 PCIe 上行和 USB3.0双端口下行。  

    但是、TI 已经写道、不建议将其应用于新设计。  

    是否有 TUSB7320的替代器件?  

    谢谢

    李锡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jong:

      如果 TUSB8020B 的上行端口为 USB2、下行端口也只为 USB2。

      TUSB7320是我们唯一的 PCIe 转 USB3.0设备,我们没有其他 替代部件 。

    此致

    布赖恩