This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822IF:在光纤模式下使用 DP83822 EVM

Guru**** 2772315 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359311/dp83822if-dp83822if-using-the-dp83822-evm-in-fiber-optic-mode

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP

您好、Evan:

您可以向我发送如何将 MSP430 Launchpad 连接到 DP83822IF EVM 的图片吗?

我需要为光纤应用修改 PHY 寄存器。

请查看上一主题。

此外、我还可以使用任何 Launchpad。 对吧?

您是否可以向我发送有关如何从 Launchpad 对 PHY 进行通信的指令?

塔克斯

Magid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magid:

    以下是有关如何将 MSP430 Launchpad 用于任何 PHY 产品的说明。 如果您还有其他问题、敬请告知:

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu197/snlu197.pdf?ts = 1715276353128&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FUSB-2-MDIO

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我购买了 MSP-EXP430F5529LP。 我已针对光纤修改 DP83822IF EVM。 我不是一个程序员。

    我在 PC 上下载了以下2个软件:

    MSPFlasher-1_03_20_00-windows-installer

    TI_msp430driver_setup_1.0.1.1-windows

    我只想让 Lauchpad + PHY 演示板;连接到 PC;键入命令来读取和写入 PHY 寄存器。 希望没有代码开发!!!

    我查看了 Lauchpad 手册以及您发送给我的 PHY 访问链接。

    3个问题:

    Q1-Do I need to load another SW? 例如 开发平台 Code Composer Studio IDE (CCS)?

    Q2-I 在我的 PC 设备管理器上看到了以下情况、这很好。 但是、当我在一个 COM 端口上键入命令时、我在另一个端口上看不到该命令。 有什么建议吗?

    -- TI USB MSC 设备

    -- MSC 应用程序 UART1

    -MSC 调试接口

    第三季度一次执行第2步后、我会在一个 COM 端口上键入时看到字符、在哪里键入访问 PHY 寄存器的命令?

    谢谢

    Magid  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magid:

    我认为需要刷写 MSP430。 您是否已经安装了软件"Uni-flash"?

    用户指南中的第2.3.1节应会说明如何刷写 MSP。 以下链接应该会为您提供有关如何刷写的说明:

    我不是很确定你在哪里? 您能否提供您所停留位置的图片?

    --

    谢谢!

    林希尔曼