This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS125BR111:均衡增强和增益曲线

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111, DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364105/faq-ds125br111-eq-boost-and-gain-curves

器件型号:DS125BR111
主题中讨论的其他器件:DS100BR111

EQ 升压设置与 CTLE 设置相同。

我将给出更具体的 CTLE 增益曲线定义。

上面是 DS100BR111的 CTLE 增益曲线。 如果您仔细观察、您应该能够看到 y 轴是 EQ 增强、而 x 轴是频率。 增益曲线具有各种颜色、具体取决于 EQ 等级。 每个曲线在奈奎斯特频率下最大提升、所有包含 EQ 块的转接驱动器器件都是这种情况。 对于最大速度为6GHz 的 DS125BR111。

在上表中、每个数据速率和 EQ 设置指示的 dB 值均相当于增益曲线峰值高度。 例如、选择4级意味着您选择的 EQ 曲线在其奈奎斯特频率6GHz 下具有~10dB 的最大均衡度。 该曲线与上图中的曲线相同、频率为6GHz 时、峰值为10dB。

因此、  DS125BR111可以处理的 IL 变化不存在位错误取决于 IL 变化的摆幅大小。  

如果 IL 高于峰值、则器件无法均衡、因此需要较高的设置。 如果转接驱动器位于中间或从器件的发送器到端点的信号大于10dB、则建议过均衡一个位。  

如果 IL 低于峰值、则存在施加过度均衡的风险、可能会切断某些数据传输。  

在选择要购买的转接驱动器时、务必要考虑系统具有的插入损耗(IL)大小。 请访问 https://www.ti.com/interface/pcie-sas-sata/products.html#1389=PCIe5&、查看我们的产品系列、

此致、

尼克