This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233-Q1:仿真

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363203/sn65hvd233-q1-simulation

器件型号:SN65HVD233-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042-Q1

您好、TI!
我们想要 模拟此零件,所以需要您的帮助。 也建议以下几点。
1.所需工具
2.程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指 PSpice 还是 IBIS 之类的仿真模型? 或者您是否正在尝试通过 CAN 收发器模拟 CAN 通信?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我已下载 IBS 模型并安装 PSpice for TI。

    我想使用此部件来模拟 CAN 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能支持我们吗? ,关于这一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IBIS 模型与 Spice 模型不同、因此它们不能与 PSpice 仿真器一同使用。 TCAN1042-Q1是 TI 更现代的 CAN 收发器、有一个 Spice 模型可用于 PSpice for TI、或许可以更好的出路。 如果您仍想使用 IBIS 模型、可以使用  Mentor Graphics Hyperlynx、Cadence SigXplorer 或 Agilent ADS 等一些仿真工具。

    此致、

    埃里克·哈克特