This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754B:TL16C754BPN PCN

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363117/tl16c754b-tl16c754bpn-pcn

器件型号:TL16C754B

客户收到了我们工厂的消息、称 TL16C754BPN 将在2024年5月之前过时、LTB 将在2024年6月16日之前过时。 请参阅随附的 PDN 文档进行参考。 现在我们的疑问是、当我们在 TI 网站中搜索器件时、我们无法找到任何 PDN 通知、并且器件状态显示为"正在供货"。 您能否按照 PDN 说明 TL16C754BPN 是否将停产? 根据您的意见,我们将继续购买 LTB。 请尽快提供详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我重复了一下我的产品营销工程师。 对于最初发送 PCN 以进行 EOL 的某些器件、我们已经执行了一些更改。 如果此器件已从 EOL 恢复为激活、我们应再发送一个 PCN 来撤消上一个此终止。

    我将在星期一与您联系、了解该设备是否在列表中。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我的产品营销工程师已确认器件恢复为正在供货状态。

    不过、该器件仍采用旧的工艺技术、TI 的立场是尝试将器件转移到新的工艺技术或淘汰这些技术。 如果你可以迁移到一个新的设备,这将是更好的,因为将不能保证这个设备将永远保持激活...

    -鲍比