This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:交换传输电缆上的电源和接地

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364046/p82b96-swap-power-and-ground-on-transmission-cables

器件型号:P82B96

大家好、

数据表上的图13建议  通过双绞线发送 VCC + SCL 和 GND + SDA。

可以将 VCC 切换到 GND 而不是双绞线吗? 系统将在电缆的另一侧生成 VCC。  

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线对中的另一行是 VCC 还是 GND 都没有关系。 重要的是不要将 SCL 与 SDA 配对、否则它们会相互干扰。