This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:工作电压高达28V+

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363230/tcan1145-q1-operation-voltage-up-28v

器件型号:TCAN1145-Q1

TCAN1145能否在35V 电压下工作 400ms? 如果工作电 压高达28V+、可能会发生哪种故障模式?  

超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他
条件下能够正常运行。如果在建议运行条件
之外但又在绝对最大额定值范围内使用器件可能不会完全正常运行这可能会影响器件的
可靠性、功能性和性能
并缩短器件的寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronghui、

    TCAN1145-Q1可在 VSUP 引脚上支持高达42V 的电压、而不会损坏器件。 为35V 和28V 供电将在运行期间无限期地工作。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否会影响使用35V?时的预期寿命

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronghui、

    预期寿命应该没问题、但35V 不在推荐条件范围内、我们无法保证所有数据表参数。 话虽如此、根据我的经验、VSUP 轨的电流消耗会发生最大的变化。

    此致、

    埃里克·哈克特