请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN11623-Q1 大家好、
我在 当前项目中使用 TCAN11623-Q1进行 CAN 总线通信。 我想询问是否建议在 CAN 总线上添加一个共模扼流圈以进行 EMI/EMC 测试。 如果我不添加扼流圈、在什么情况下我会在 EMI/EMC 测试中遇到问题?
提前感谢您的答复
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我在 当前项目中使用 TCAN11623-Q1进行 CAN 总线通信。 我想询问是否建议在 CAN 总线上添加一个共模扼流圈以进行 EMI/EMC 测试。 如果我不添加扼流圈、在什么情况下我会在 EMI/EMC 测试中遇到问题?
提前感谢您的答复
Vishwa,
始终建议对 CAN 收发器使用 CMC、因为 CMC 不仅有助于收发器的辐射、还有助于 CAN 总线到收发器的噪声。 CMC 可以滤除高频噪声、并有助于应对 CAN 总线产生的电压瞬变。 因此、如果您预计应用中会有来自 SMPS、振荡器、MCU、电机和其他器件的大量噪声、 等等。那么、我强烈建议在 CAN 总线引脚上放置 CMC。
此致、
埃里克·哈克特