This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:tfp401是否支持将 HDMI's TMDS 转换为 RGB?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360554/tfp401-could-tfp401-support-convert-hdmi-s-tmds-to-rgb

器件型号:TFP401

TI 人很好

我的客户想要检查"cafp401是否支持将 HDMI 的 TMDS 转换为 RGB?"

因为在数据表中,tfp401支持将 DVI 的 TMDS 转换为 RGB。

请帮我检查一下?

我的客户想要设计一个 HDMI 到 RGB 的电路、他们可以使用 tfp401吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    正确。 TFP401将采用 HDMI 输入并转换为 RGB。 但是、此信号路径上无法发送音频。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、我将由于不活动而关闭这个线程。