This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:上电序列

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364577/dp83867is-power-on-sequence

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件: DP83867IR

大家好、

有关 DP83867IS 和 DP83867IR 的问题。

客户在三电源模式(1.1V、1.8V、2.5V)下使用它。
他们了解正确的上电序列应该是依次增加 VDDA2P5 (2.5V)和 VDDA1P8 (1.8V)。
然而、由于其电路板上的错误设计、VDDA1P8 (1.8V)在 VDDA2P5 (2.5V)之前斜升。

当 VDDA2P5 (2.5V)在 VDDA1P8 (1.8V)上升后开始上升时、VDDA2P5 (2.5V)将在此钳位在1.5V。
我们要确认此行为是否正常。
也就是说、该器件是否具有用于保护的钳位电路、如果 VDDA1P8 (1.8V)首先上升、VDDA2P5 (2.5V)将钳位在1.5V?

请检查附件的实际通电顺序。

此致、

e2e.ti.com/.../6320.DP83867ISRGZ_5F00_DP83867IRPAP_5F00_Power-up-sequence.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    感谢您的提问。 在这种情况下应该有钳位-客户是否发现功能测试有任何问题?

    客户是否可以添加延迟以满足时序要求?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan-San、

    感谢您的答复。

    目前没有已知问题。
    客户希望在不进行修复的情况下将器件与此设计配合使用、除非它会导致损坏或故障。
    在这方面,你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    我已与团队确认-对于这种情况、PHY 没有损坏问题。 在时序控制中、内部钳位/反向功率将考虑此裕度。

    谢谢!

    埃文