This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:LVDS/RGB 转 HDMI

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: FLINK3V8BT-85, DS90CR288A, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363801/ds90cr288a-lvds-rgb-to-hdmi

器件型号:DS90CR288A
主题中讨论的其他器件:FLINK3V8BT-85TFP410

大家好、

我的客户希望将 LVDS/RGB 桥接至 HDMI。 我在 TI.com 中进行搜索、并查看以下文章。

https://www.ti.com/lit/an/slla559/slla559.pdf?ts = 1716196672289&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US

它说 DS90CR288A 可以做到这一点。 然后我在网站上搜索 FLINK3V8BT-85。  

我们是否可以通过此 EVM 传输信号?

方框图:

SoC - DS90UB981 - DS90UB928/926 - DS90CR288A - HDMI 屏幕

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    如果您浏览了共享的应用手册、建议使用双芯片解决方案:



    SoC 将是 LVDS TX
    - LVDS RX 是 表2-1中列出的任何解串器。 例如  DS90CR288A
    - DVI TX 是 TFP410

    这适用于不需要音频的情况、 DVI 相当于没有音频的 HDMI



    Unknown 说:
    SOC - DS90UB981 - DS90UB928/926 - DS90CR288A - HDMI 屏幕

    SoC 这里是否有 DSI 接口? 您能告诉我们 SoC 的输出是什么吗?
    此外、如果将 HDMI 或 DVI 输入到屏幕、 则需要一个桥(例如 TFP410)、因为  DS90CR288A 的输出为 LVCMOS


    此致、
    伊克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    SoC 这里是否有 DSI 接口? 您能告诉我们 SoC 的输出是什么吗?
    此外、通过 HDMI 或 DVI 输入到屏幕、 您将需要一个桥接器(例如 TFP410)、因为  DS90CR288A 的输出为 LVCMOS

    是、它有 DSI 接口。 实际上、我的客户没有设计 SER 板、因此我们掌握的相关信息非常少。

    似乎我们可以通过以下方式传输到 HDMI 信号:

    SoC - DS90UB981 - DS90UB926 - DS90CR288A - HDMI 屏幕

    DS90UB926输出 RGB 信号、DS90CR288A 可以接收到。

    [quote userid="528700" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363801/ds90cr288a-lvds-rgb-to-hdmi 能否通过此 EVM 传输信号?

    如果他们要评估该 EVM、我们是否可以申请并让他们在该 EVM 中传输信号?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在尝试评估 EVM 之前、我认为我们应该回顾一下此处的接口、

    1. 我们需要有关 SER 板的信息来了解使用的接口、使用的串行器(用于检查是否兼容)和 FPD-link 的配置。 使用的是什么串行器?

    实际上我的客户没有设计 SER 板,所以我们对此几乎没有什么信息。


    2. 926输出 RGB,而  DS90CR288A 输入为 LVDS,而不是 RGB。 您无法将它们连接在一起。

    DS90UB926输出 RGB 信号和 DS90CR288A[/quot]

     DS90CR288A 输出为 RGB 或 LVCMOS/。 您需要一个 HDMI 发送器、如 TFP410


    4、需要什么显示接口? 是 HDMI、DVI (没有音频的 HDMI)还是其他差别?

    5.在设计的板卡上、传入的视频链路是什么? 是 FPD-link、LVDS 还是其他视频接口?


    请查看每个器件之间的接口并检查 SoC 和显示的要求。


    此致、
    伊克拉姆

     




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    我明白了。 LVDS 到 HDMI 器件是 TFP410。

    我在 TI.com 中没有看到 TFP410EVM。 我们是否有可以将 LVDS 桥接至 HDMI 的评估板?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    似乎没有专门的 EVM、但有参考设计。 我们在这个 E2E 主题中介绍了更多相关信息

    顺便说一下、 TFP410本身实际上是 LVCMOS 到 HDMI 或 DVI。  

    此致、
    伊克拉姆