This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:请帮助检查电阻值

Guru**** 2930910 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364934/thvd1450-please-help-to-check-the-resistor-value

器件型号:THVD1450

大家好、

这是 THVD1450的 SCH。 您可以帮助检查 SCH 并告诉我 R9007的电阻吗?

谢谢。

莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    RS 至485总线在总线的两端应该恰好有两个终端电阻器。

    当收发器位于总线的两端之一时、端接电阻器的值应与电缆的特性阻抗相同;这通常是120 Ω。当收发器位于总线上的另一个位置时、不应配备端接电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    克莱门斯是正确的。 如果您有任何后续问题、敬请告知。

    -鲍比