This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:100Base-FX 模式下的数据表规格问题

Guru**** 2504295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364702/dp83822if-data-sheet-spec-question-in-100base-fx-mode

器件型号:DP83822IF

您好!

当配置为100Base-FX 模式时、请参考 DP8322IF 的数据表。  

表7.5显示了  

MDI 100BASE-FX 接收器输入 摆幅要求为 0.22V 至1.8V

MDI 100BASE-FX 发送器 摆幅0.9V 至1.1V*

(*)采用默认设置。

图7-20. 100BASE-FX 波形  

显示了大约0.5V 峰间电压的波形。

 

Q1 -显示的波形是否以0V 为中心?

Q2-这是100BaseFX 模式下芯片输入处的预期波形吗? 即、这适用于 RX 吗?   

Q3-"您是否有发射波形的图片?

谢谢

Magid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magid:

    图7-20显示了~1V 峰峰值(500mV/div)的传输波形。

    请允许我直至5月23日星期四查看有关您问题的更多信息。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    星期四听起来不错。 默认 TX 驱动器配置为最大值。  1111 = 1.033V (默认设置)

    图7-20肯定不是1V。 每个 div 为500mV。 它看起来更像600-700mVpp。

    图9-3展示了50 Ω 终端上拉至3.3V 的情况。 因此、PHY 芯片输入端的 RX 信号应是3.3V。  

    PHY 上的 TX 信号也应具有直流偏置。 在交流电容器之后、当然会移除进入 F/O Xcvr 的交流电。

    当我示波 PHY 侧时、我确实看到了直流偏置。

    谢谢

    Magid  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magid:

    Q1:波形以0V 为中心。

    Q2:此波形针对预期的发射输出:

    该~1V 峰间摆幅对于输入电平也是可以接受的-可接受的输入摆幅范围为0.22至1.8Vpk-pk。

    Q3:图7-20是光纤传输输出级别的唯一参考。 我们之前已在实验室中测量过此值、并看到了类似的~1V 摆幅。

    您看到的直流偏置是多少? 您能否共享原理图的光纤端接部分?

    谢谢!

    埃文