This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75175:SN75175四路 RS422差分线路接收器是否也可用于单端 TTL?

Guru**** 2905180 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, SN75175, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364051/sn75175-can-the-sn75175-quadruple-rs422-differential-line-receiver-also-be-used-for-a-single-ended-ttl

器件型号:SN75175
主题中讨论的其他器件: AM26C32、AM26LV32

您好!

我们正在研究 SN75175产品、它将 接收 RS422 或单端 TTL (5V)。 我们将需要处理同一输入端口/引脚上的任一选项。 它需要用于3个差分编码器输入。 (A、B、Z)使用1A、2A、3A 是否能够接收单端 TTL?  

是否有其他更适合此用途的接收器选项?  

此致

LC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是添加... TTL 输入将非常快速、有时大约达到1MHz 的速度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、差分接收器就像比较器一样工作、能够检测单输入信号是高于还是低于基准电压。

    AM26C32或 AM26LV32 (E)等更现代的 CMOS 器件的功耗更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LC:

    据我所知、您正计划使用差分引脚连接到 TTL 逻辑、而不是 RS422?  

    只要这些引脚上的差分电压满足阈值(数据表中的 V+和 V-)、该器件就应该能够在 TTL 输出侧(Y 引脚)上正确输出。

    我还假设 TTL 引脚位于差分引脚上、您无需进行电缆传输、并且通信主要是在板上进行的。  

    如果差分引脚上的两个电压相同(例如 A 上的5V 和 B 上的5V)、则差分电压约为0、因此器件可能不知道输出是什么、输出可能由系统上的噪声决定。 通常、这些类型的电路使用比较器或某种数字逻辑、而不是 RS 至422收发器。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    谢谢你的答复。 我们需要制作 DAQ 板、以便它将使用 RS422或 TTL 的外部编码器(和电缆传输)。 用户将决定要使用的编码器信号类型。  我们必须为每个选项制定一种在两组电阻器之间切换的方法。 我真希望现在有一个 IC 来处理这个问题、它有如此多的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、电缆上的 TTL 会由于电缆负载而失真。 根据电缆的长度和传输速度、TTL 可能起作用、也可能不起作用。 如果 TTL 的转换速率太快、也可能会在电缆本身上引入振铃/振荡、并可能损坏 TTL 输出。 这就是 RS232和 RS485等收发器器件存在的原因。  

    我想说的是、此器件可以支持您在其差分线路上使用 TTL (TTL 输出比我们器件的引脚更容易断开)、并且只要满足 V+/V-规格、我们就应该能够支持这一点。  

    我们唯一能够在 RS485与其他协议(RS232)之间切换的其他器件是我们的多协议器件。 我不认为这是你在寻找的东西。

    https://www.ti.com/interface/rs 232-RS-485 rs 多协议收发器/ overview.html

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、与差分 TTL 相比、TTL 在嘈杂的环境中很脆弱、但我们仍然必须为人们提供选择。 我们 将认真研究一下使用 RS 232和 RS 至485多协议收发器的哪些选项。

    再次感谢。