This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:带有内部上拉和下拉电阻的引脚

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363054/tcan1043a-q1-pins-with-internal-pull-ups-and-pull-downs

器件型号:TCAN1043A-Q1

您好、TI 专家!

剂量 TCAN1043A 如 图8-1所示、这些关键引脚的电流源连接到 VIO 或 GND。 TCAN1043A-Q1功能方框图说明了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    TXD 有弱上拉至 VIO。 EN 和 nSTB 具有弱下拉至 GND。 所有这些具有内部偏置的引脚如功能方框图中所示。

    这是您要求的吗? 如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    我想知道 弱上拉或下拉偏置方式:这些引脚是 通过 内部电阻器连接还是通过电流源偏置到 VIO 或 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    可以将其建模为适合一般用途的上拉电阻器。  

    此致、

    肖恩