This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3404-Q1:请帮助检查 SCH

Guru**** 2015290 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN3404-Q1, ESD2CAN24-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364935/tcan3404-q1-please-help-to-check-sch

器件型号:TCAN3404-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24-Q1

大家好、

因为我不熟悉 TCAN。 您可以帮助复查 TCAN3404-Q1的 SCH 吗?

谢谢。

莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo

    感谢您向 E2E 介绍本视频。 原理图上的一些反馈点:

    • 100nF 是将电源从输入引脚去耦以帮助处理任何高频噪声的最低要求。 我还建议在 VCC 引脚附近添加一个电容值介于4.7uF 至10uF 之间的大容量电容器。
    • 引脚5是一个真正的无连接、不需要连接到任何东西。
    • CANH 和 CANL 引脚之间的电阻值正确为120欧姆、但也可以通过分裂终端填充。 分裂端接是 CANH 和 CANL 之间的两个60欧姆串联电阻、并在两个电阻之间的中点将一个电容器(通常为4.7nF)连接到 GND。
      • 同样重要的是、要向总线添加滤波器和保护元件、例如 CANH 和 CANL 上的接地电容器、共模扼流圈和 ESD2CAN24-Q1等保护二极管。
      • 前面提到的所有组件都不是收发器正常运行所必需的、因此建议使用这些组件帮助实现信号完整性

    其他一切看起来都很好。

    此致、

    埃里克·哈克特