This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:在 CP10失败

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358488/tusb1104-fail-at-cp10

器件型号:TUSB1104

大家好!

我开发了一种在两端都使用转接驱动器 TUSB1104的有源电缆原型。 我的电缆长度与原型不同。 然后、在示波器和 USB 3.2器件的帮助下、我查看数据速率为5Gbit/s 和10Gbit/s 的眼图。 我使用 CP0和 CP9的符合性模式。 这对所有长度都效果很好、并且眼图看起来非常好。 但是、在一定长度上、CP10模式不再工作、然后其中一个转接驱动器发生故障、或者不再对 LFPS ping 和电源下降做出反应。 这样做的原因是什么?

此致、

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    我希望你们做得好。 您是否尝试过使用 CP1、电缆是否通过此模式?

    • 我想知道这是因为 CP10和 CP1都是时钟信号。 最好知道是否只有时钟信号模式导致电缆出现故障

    我记得吗、您正在制作带有两个1104串联的有源电缆、对吗?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    我非常感谢您的提问:)希望您也做得好。

    是的、电缆确实通过了 USB 3.2第1代合规性测试、因此 CP1可以正常工作。

    是的、我在电缆中使用了两个1104s。 对于我的所有原型、我将使用均衡 CEQ (在远端)、如有必要、像电缆达到特定长度一样、我还使用 SSEQ 来增强近端连接器处的信号。 这非常好、但在经过一段特定的长度之后、会有一个像关断这样的转接驱动器关断。 是否有任何时序要求? 我认为电压太高、应该介于+-600mV 之间。  

    此致、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    我有几个问题可以更好地了解

    1.是否所有合规性模式都在一个转接驱动器关闭时或仅在 CP10时失败?

    2.您看到的电缆长度和损耗(以 dB 为单位)是多少? 我想知道电缆是否足够长、从而导致一个1104上的 RX 检测无法看到另一个1104上的端接。 您可以在数据表中看到、如果 ID 没有看到终端或被禁用、RX 检测将关闭1104:

    在一定长度时,CP10模式不再工作,然后其中一个转接驱动器出现故障或不再对 LFP ping 和电源掉电作出反应。

    3. 1104是否工作,然后在一定的时间限制后失效? 或者它从未在您描述的长度内开启?

    是否有任何时间要求?

    数据表中有时序要求、但我不相信会导致1104在正常工作后关闭。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    我会向您发送一封包含所有信息的邮件。

    此致、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在直接消息中对此进行跟进。

    谢谢。

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    我希望你们做得好。 从我们直接传达的信息中、我相信您可以通过不同的 EQ 设置解决此问题。

    我现在将把它标记为已解决。 如果您有任何问题、请告诉我、该主题将重新打开。

    此致!

    谢恩