This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:M_CAN 内部环回测试模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364982/tcan4550evm-m_can-internal-loop-back-test-mode

器件型号:TCAN4550EVM
主题中讨论的其他器件:TCAN4550
大家好、我想使用 M_CAN 内部回送测试模式。 您能否详细说明发送的数据在何处进行环回和存储? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 seonhyok!

    TCAN4550使用由 Bosch 开发的 CAN FD 控制器 IP、称为 M_CAN、因此我将向您介绍 M_CAN 用户手册 (链接)由博世发布,以了解有关 M_CAN 功能的详细信息。  但是、在环回模式下、环回的报文将像接收到的报文一样被处理、这些报文由 CAN 总线上的其他节点发送并存储在 RX 缓冲区中。

    此致、

    乔纳森